This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:HDC3022温度精度问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1306983/hdc3022-hdc3022-temperature-accuracy-issue

器件型号:HDC3022

大家好、

我的客户使用标准仪表对 HDC3022进行了测试并获得了一些数据。

因此、温度与标准仪表存在差异。

下面图表的红色曲线为标准值、灰色曲线为 HDC3022。

还附上了日志文件、客户 PCBA 和布局文件。

电池不存在、在测试时由电源供电。

e2e.ti.com/.../20231221-data_5F00_log_5F00_1_5F00_.xlsx

e2e.ti.com/.../ST2_2D00_0.1-PCB-Layout.pdf 

请帮助检查并提供您对此的评论。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Peter Tseng

    感谢您在美国节假日期间的耐心等待以及与我们联系。 根据您分享的布局、您似乎是在尝试测量环境温度。 您观察到的差异可能是由于测试设置导致的、 例如、 测试室内的温度梯度/差异。 您能否提供有关您的测试设置的更多详细信息?

    对于 HDC3022器件、 不同电路板上的温差是否保持一致、还是特定于特定 的 HDC3022? 您能否确认是否有其他器件在采用相同设置进行测试时未观察到温差?

    您的反馈将帮助我们建议最佳的后续步骤。

    此致、
    维克多·所罗门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    检查后、问题受到作为热源的 GPS 和 Lora 模块的影响。

    客户使用 Fly Wire 来分离 HDC 和 HDC、因此精度误差变得很小。

      

    客户将修改布局、尝试使用 HDC3022隔离它们。

    另一个问题是、根据数据表中的布局示例、IC 的散热焊盘可以连接到 GND 或保持悬空。

      

    您对此有何建议? 悬空或连接到 GND。 我的客户应用是传感环境温度。 和湿度。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很高兴听到可以解决温度精度问题。 我们建议焊接 HDC3022的散热焊盘、但这种影响微不足道、因此如果客户强烈希望不焊接它、那也可以。 在您共享的布局图像中使用圆形切口将从电路板热源提供必要的热隔离。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复!

    还有一个问题、客户想知道触发开启模式和自动测量模式之间的区别吗?

    例如、自动测量模式每秒采样10次、输出是否为这10个值的平均值

    或者其他类似的东西。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    自动测量模式不会像您那样进行任何平均、它只会在指定的速率下执行温度和湿度转换。 因此、通过选择更快的采样率、用户可以每秒多次读取温度/ RH 结果。 如果需要平均值计算、用户可以收集多个样本并使用控制器程序执行平均值计算。 按需触发模式仅在发送按需触发命令时执行单次转换。  

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森