This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:是否有办法可以消除线性调频脉冲峰值电流?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1309522/awrl6432-is-there-any-way-to-eliminate-chirping-peak-current

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件: MMWAVE-L-SDK

您好!

当毫米波器件执行线性调频脉冲时、您可以看到存在峰值电流。 (红圈)

目标是消除或降低该峰值电流。

由于 PCB 空间和硬件设计限制、我们无法增加电容器。  

在这个限制条件下、有什么好的方法来消除它? 或者该峰值电流不可避免?

我们已尝试 Tx 回退= 26、以查看是否可以改进、但仍然存在:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:
    我正在调查这个问题。 我很快就会回到你身边。

    此致、
    西瓦普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否就我的问题提供解答
    1)什么是电源配置- BOM 优化模式或功耗优化模式?
    2) 2)您共享的电流图中代表哪个电源轨?
    3) 3)您使用的是哪种 SDK?
    4)您可以在发出线性调频脉冲时共享图的放大视图吗?

    此致、
    西瓦普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. BOM 优化、仅1.8V
    2.我们从电源进行测量。 (该系统是3.3V -> LDO -> 1.8V -> AWRL6432、我们在3.3V 之前进行测量)
    3. MMWAVE-L-SDK 05.03.00.02
    4.稍后提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:
    我们正在观察的峰值电流是与线性调频脉冲之前出现的射频系统相对应的预期行为。  

    此致、
    西瓦普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是说这个峰值是 不可避免的、没有办法降低这个峰值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:
     由于它们 无法增加电容器、因此无法消除/降低该峰值电流。 我们观察到的峰值电流未超出数据表中的最大电流额定值。 PFA 添加了 BOM 优化模式下每个电压轨的峰值电流额定值的图片。