主题中讨论的其他器件:AWR2243
大家好、
是否可以将毫米波 DFP 用作 Python 中的.so 库? 我会尝试为库创建一个包装器、并使用 Python 在主机 MCU 上实现它。 有人做过类似的事情吗? 您能否粗略地说一下、这是否可能?
此致
时间
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
是否可以将毫米波 DFP 用作 Python 中的.so 库? 我会尝试为库创建一个包装器、并使用 Python 在主机 MCU 上实现它。 有人做过类似的事情吗? 您能否粗略地说一下、这是否可能?
此致
时间
尊敬的 Tim:
我理解的是共享对象,即.so 库与窗口中的 DLL 相同。 在这两种情况下、它们都包含一部分代码作为其他程序动态使用的函数。 这部分代码不是实际程序的核心功能。
但在这里、mmwavelink 框架是控制器件的核心。 它可以在 MSS 或 DSS 上运行、并通过邮箱与 BSS 进行通信。 无论是要发送什么命令来配置 BSS、从创建消息到填充有效载荷以将命令发送到 BSS、都是通过 mmwavelink 完成的。
无论您尝试运行什么应用、最终都会调用 mmwavelink API 集。 因此、我认为不可能将毫米波框架用作.so 库。
谢谢。
阿尼尔班