This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-DFP:可在 Python 中将毫米波 DFP 用作.SO 库

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1309367/mmwave-dfp-possibility-to-use-mmwave-dfp-as-so-library-in-python

器件型号:MMWAVE-DFP
主题中讨论的其他器件:AWR2243

大家好、

是否可以将毫米波 DFP 用作 Python 中的.so 库? 我会尝试为库创建一个包装器、并使用 Python 在主机 MCU 上实现它。 有人做过类似的事情吗? 您能否粗略地说一下、这是否可能?

此致

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    此实验的确切目的是什么? 为什么需要.so 文件来使用毫米波 DFP?

    仅供参考、毫米波 DFP 不是一个库。 该程序包包含毫米波固件、RF_eval 固件和毫米波框架。

    谢谢。
    阿尼尔班

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anirban、您好!

    抱歉我的术语不清楚。 我是指 mmwavelink 框架。 我正在尝试将 mmwavelink 移植到 Nvidia Jetson Nano、以便可通过 i2c 控制 AWR2243。

    谢谢。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我理解的是共享对象,即.so 库与窗口中的 DLL 相同。 在这两种情况下、它们都包含一部分代码作为其他程序动态使用的函数。 这部分代码不是实际程序的核心功能。

    但在这里、mmwavelink 框架是控制器件的核心。 它可以在 MSS 或 DSS 上运行、并通过邮箱与 BSS 进行通信。 无论是要发送什么命令来配置 BSS、从创建消息到填充有效载荷以将命令发送到 BSS、都是通过 mmwavelink 完成的。  

    无论您尝试运行什么应用、最终都会调用 mmwavelink API 集。 因此、我认为不可能将毫米波框架用作.so 库。

    谢谢。
    阿尼尔班