This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:插座焊盘是否可以连接到 V+?

Guru**** 2544020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1308183/tmp1075-may-the-eposed-pad-be-connected-to-v

器件型号:TMP1075
主题中讨论的其他器件:IOTMP35

您好!

DSG 版本具有外露焊盘。 它可以连接到 V+吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外露焊盘必须连接到 GND 或保持悬空。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、任

    CANy 你解释更多? 每个 链路都没有与内部焊盘的连接。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的评论与西蒙没有冲突。 我们都建议将焊盘连接到 GND 或保持电气悬空。 焊盘到 IC 可能存在一条电气路径、但此器件不是设计为使用此路径。 散热焊盘  无法 连接到其他电压、因为这会导致 系统短路和/或 EOS 损坏器件。 要将散热焊盘连接到另一个电压、您需要具有电气隔离的封装。 请参阅可解决该问题的 IOTMP35。