This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:有关 nRESET 的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, AWR2243, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1308940/awr2243boost-questions-about-nreset

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR2243AWR2944

团队、您好!

我当前正在尝试通过 I2C 将 AWR2243Boost 与外部主机 MCU (Nvidia Jetson Nano)连接。 首先、我尝试在 Jetson 上检测已连接的 i2c-devices、但只有在我开始扫描设备后不久按下 nReset 时才找到设备地址0x28。 然后我试图发送 CNTYS 消息,但这并没有真正发挥作用。 我想我正面临着 nRESET 触发的正确时序问题。 您能否向我提供有关正确时间表的信息? nRESET 和热复位之间的关系。 nReset 会影响 HostIRQ 信号吗?

此致

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:  

    感谢您发帖、欢迎来到 E2E!

    参考器件的数据表(www.ti.com/.../awr2243.pdf)、nRESET 是输入、Warm_Reset 是输出。  

    您需要尊重的关系以图形方式显示在第23页。

    根据 EVM 原理图、  版本 B 原理图的 www.ti.com/.../sprr415表11具有 BoosterPack 接头、您可以专门使用 J6上的引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的快速且详实的回复。

    因此、为了让 AWR2243正常运行、我需要确保主机 MCU 将 nRESET 拉低、直到 PGOOD 指示稳定的直流电源?

    I2C 接口的功能是否涉及 nRESET、以及除了唤醒过程之外是否必须将其拉低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    正确- AWR294x 器件期望在 nRESET 失效之前、所有外部1.2V、1.8V 和3.3V 电压轨以及所有 SOP[4:0]线路都将保持稳定。 在 VIOIN 和 VIOIN_18电源可用之前、不能保证 IO 状态。 在器件启动之前、该器件尚未准备好使用、I2C 在完成之前当然不可用。  您应该在 I2C 线路上有上拉电阻器。  

    此外、 AWR2944的技术参考手册 https://www.ti.com/lit/ug/spruiv5c/spruiv5c.pdf 的 起始页3111中有一个表、其中概述了复位类型和源、并附有说明、随后是"Reset Domain"说明表、该表应提供相关信息/对您有用。