This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843 MSS 通过 UART 传输的记录器(引脚 N5)

Guru**** 2544760 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1306045/iwr6843-mss-logger-over-uart-pin-n5

主题中讨论的其他器件:IWR6843

你(们)好。

MSS 记录器是否可以通过 UART 引脚(N5)进行?

Br

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    我不理解这个问题。 您能解释一下吗?

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好

    是否可以使用 IWR6843引脚? N5用于 MSS_LOGGER 数据端口和 CLI 端口?

    Br

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    Josh 是外出过冬的假期。 请在1月2日前等待回复。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    我对这里的延迟感到抱歉。 感谢您的耐心。  

    您希望将 单个 UART (RS232引脚 N5、N4)同时用于数据输出和 CLI 控制是否正确?

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好

    可以。

    Br

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您的确认。 这应该是可能的、但需要在演示代码中进行一些修改。 我们目前没有针对 IWR6843执行此操作的示例。 您只需要更改用于数据输出的 UART 实例。 这是您已经尝试过并面临的问题吗?

    此致、

    约什