Other Parts Discussed in Thread: PGA305, PGA900
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1308762/pga305-free-space-on-eeprom
器件型号:PGA305主题中讨论的其他器件: PGA900
您好、TI!
我要对在以前的职位上提供的所有援助表示感谢。 我们成功地处理了本项目最关键的方面。
我们开发了一个系统性完成所有配置和校准步骤的脚本、从而生成功能齐全且经过校准的4 -20mA 传感器。
这一成就表明,我们现在准备从研究和开发过渡到生产阶段。
在这方面、我们通常需要在 EEPROM 上存储一些唯一的标识符、例如:
- 唯一序列号
- 批号
- 膜片编号
- 依此类推。
但我们注意到、EEPROM 已在寄存器0x64至0x67中为序列号分配了一个4字节编号。 是否有任何其他可用的寄存器可用于存储、而这些寄存器在内部未使用? 我们怀疑可能存在、特别是因为这是 PGA305、而不是利用所有寄存器的 PGA900。
如果能提供可用于此目的的所有可用寄存器的列表、我们将不胜感激。
感谢您的帮助。
此致
Mohammad Waqas Imtiaz