Other Parts Discussed in Thread: TMP61, TMP61-Q1, TMP1075, TMP144, TMP1827, TCA9544A, TMP107, TMP1826, SN74HCS125, BOOSTXL-TMP107
主题中讨论的其他器件:TMP61-Q1、 TMP1075、 TMP1827、TMP61、 TCA9544A、 TMP107、 TMP1826、 SN74HCS125、 BOOSTXL-TMP107
尊敬的 E2E 社区:
我们正在为我们的用例探索不同的模拟和数字温度传感器、在此用例中、我们必须监控机器部件的温度、例如轴承外壳、跨管道润滑油温度、电机外壳等。 到目前为止、我们计划使用温度范围为170'C 的 TMP61-Q1。 但是、我们现在计划探索数字温度传感器产品系列中集成度更高的解决方案。
- TMP1075
- TMP144
- TMP1827
在这些入围传感器中、您能与我们分享一下温度变化的响应速度是多少? 此用例要求温度响应速率 最多为1秒、不超过该速率。
此外、我们必须在距离 MCU/ADC 至少3m 的位置安装这些传感器、我们计划使用 STP CAT6e 电缆进行传感器连接、您是否可以为在使用较长电缆的情况下需要考虑的任何额外注意事项提供任何合适的参考?
此致。