请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMAG5173EVM 我购买了适用于传感器和 SCB 的评估模块。 尝试安装 TI Cloud Agent 时、我收到一条错误消息、指出需要在文件系统中使用8dot3name、Windows 11不允许使用该名称-如何才能使此操作运行评估 GUI?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我购买了适用于传感器和 SCB 的评估模块。 尝试安装 TI Cloud Agent 时、我收到一条错误消息、指出需要在文件系统中使用8dot3name、Windows 11不允许使用该名称-如何才能使此操作运行评估 GUI?
TIM:
欢迎使用 E2E! 感谢您提出问题。 我们可以尝试以下操作:

谢谢。
斯科特