This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:适用于 AWR1642BOOST 的 LOADTI

Guru**** 2556410 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, UNIFLASH, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1306052/awr1642boost-loadti-for-awr1642boost

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHAWR1642

您好!

我使用 AWR1642BOOST 通过 GPIO 执行闪烁的 LED 程序。 我`了一个`.xer4f`文件、但是当我尝试使用`loadti`命令在电路板上运行一个可执行文件时、我遇到了错误、因为需要一个`.out`文件、而且我只有一个`.ccxml`文件和一个`.xer4f 文件。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asim、

    您能否首先按照以下步骤加载演示: C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS \docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf

    另请参阅本文档: 使用 CCS 调试(TI.com) 

    您只能通过调试器在 CCS 上加载.xer4f、而不能在 uniflash 上加载。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解、并且我已经按照这些步骤在 CCS 上加载.xer4f。  

    但是、我想使用 cmd 提示符并使用"loadti"命令进行加载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asim、

    您能详细说明 load ti 命令的含义、或者您在何处找到它?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_dss_loadti.html 您可以参考此链接以获取 loadti 命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asim、

    让我将其分配给合适的专家、因为这看起来像是与 loadti 脚本有关的问题、我对此没有太多了解。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    、但是我想使用"loadti"命令通过 cmd 提示符进行加载。

    您可以使用 loadti 加载具有.xer4f 文件扩展的可执行文件。

    示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过该功能、但得到以下错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您遇到的错误与程序加载无关。 它看起来像是目标配置错误。

    请注意、默认情况下、loadti 不支持多核环境。 AWR1642是一款多核器件、配备了 Cortex R4和 C674x。 您的目标配置应绕过 DSP 以使 loadti 正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意,loadti 默认不支持多核环境。 [/报价]

    校正-这不准确。 有一个-cpu 选项可用于指定要连接到哪个内核。 您将需要使用此参数来指定 R4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APTlbjPVSx2Y60AlJCPW8A__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    请参阅有关"已知限制"的部分