请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR6843AOP 主题中讨论的其他器件: AWR6843
尊敬的先生:
根据客户的要求、在汽车中安装 AWR6843后、 我们需要 通过 CAN 总线(而不是通过 UART)更新 AWR6843AOP 的固件。
TI 是否可以提供一些建议、一些提示或代码示例以实现该函数?
非常感谢您的帮助。
此致、
TC。 周
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
根据客户的要求、在汽车中安装 AWR6843后、 我们需要 通过 CAN 总线(而不是通过 UART)更新 AWR6843AOP 的固件。
TI 是否可以提供一些建议、一些提示或代码示例以实现该函数?
非常感谢您的帮助。
此致、
TC。 周
尊敬的 TC: 周
感谢您发帖、欢迎来到 E2E!
您可以在 TI Resource Explorer 上通过 CAN 接口查看次级引导加载程序的示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACHtUF1J1ScxQgj8nQFVGA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST