This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:与 Nvidia Jetson Nano 连接的问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1305714/awr2243boost-questions-about-interfacing-with-nvidia-jetson-nano

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR2243

您好!

我目前正在进行一个项目、目标是通过 CSI-2接口从 AWR2243Boost 读取实时数据、并在 Nvidia Jetson Nano 平台(基于 Linux)上使用 Python 对其进行处理。 我不会使用 DCA1000。 我刚刚阅读了 mmWave Link API 和它的移植指南、但仍有一些未决的问题:

1.我能否以某种方式使用已适用于 Linux 的 mmWave SDK、而不是为 Jetson 移植链接 API? 我不太明白这两个标准之间的区别

2、涉及毫米波链路移植、我必须采取哪些关键步骤才能拥有软件、在通过 CSI-2传输数据时可以动态更改 AWR2243的操作属性?

此致、

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 我能否以某种方式使用已适用于 Linux 的毫米波 SDK、而不是为 Jetson 移植链接 API? 我不太明白这两个的区别[/报价]

    该 SDK 特定于2944器件、它不会在 Jetson 上运行

    Unknown 说:
    2. 在涉及毫米波链路移植的过程中、我必须采取哪些关键步骤才能构建一个软件、在该软件中、我可以在通过 CSI-2传输数据的同时动态更改 AWR2243的操作属性?

    请使用 google site search 来查找其他类似的论坛主题帖

    站点 e2e.ti.com 毫米波链路端口

    AWR2243BOOST:MMWAVE_LINK 工具移植到 Linux -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/915603/awr1243boost-port-mmwavelink-to-linux

    谢谢!

    塞萨尔

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    感谢您的快速回复。

    为什么 AWR2243Boost 用户指南中提到了毫米波 SDK? 此外、在毫米波 SDK 的 TI 产品页面上、列出的器件远多于2944。

    欢迎语

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、您对此感到困惑。 SDK 不支持 AWR2243BOOST。 我已要求硬件团队更新该文档。

    此外、在毫米波 SDK 的 TI 产品页上、列出的相关器件远多于2944。

    是的、所有可编程器件都受 SDK 版本支持。 AWR2243是一个不可编程的纯传感器器件(这意味着它不包含用户可用的可编程内核)、因此它没有和 SDK、因为无法在其中开发软件。

    为什么毫米波 SDK 在 AWR2243Boost 用户指南中被引用?

    谢谢!
    塞萨尔