This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:通过 PC 上的 SPI 引导雷达 SOC

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1305250/awrl6432-boot-radar-soc-via-spi-from-pc

器件型号:AWRL6432

尊敬的 TI 专家:
我正在尝试实施一种程序、通过从 PC 到6843AOP 或6432L EVM 的 SPI 连接来引导雷达。 我们的计划是首先禁用其 QSPI 闪存、然后使用 FTDI 接口来执行该任务。

您能建议我们从哪里快速入门、尤其是雷达工具箱中的哪些代码或文档吗? 或者、如果有模板代码可用于此目的、那我将不胜感激。

此致、
托尼