This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:AWR6843AOPEVM

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOPEVM, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1302988/awr6843aopevm-awr6843aopevm

器件型号:AWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843

您好!

我正在使用 Windows 10测试 AWR6843AOPEVM 硬件。

我使用"out_of_box_6843_AOP.bin"刷写了硬件。
然后,我使用了 OpenCdipla, Wave_Demo_Visualizer SDK 3.6版来可视化硬件的工作方式。 它的确有效。

我在硬件中刷写了"VITATH_signs_TRACKING_6843AOP_demo.bin"。
相同,我使用过45Cb Wave_Demo_Visualizer,SDK 3.6版。
我以相同的方式连接串行端口。
在消息控制台中、不显示任何内容。
在左下方、通过单击小三角形、我会显示以下两条消息:
CLI_CFG_PORT 已连接(COM14:115200)
DEMO_OUTPUT_DAT_PORT -连接(COM15:921600、等待数据...)

是否应该将具体应用程序用于"VATIVE_SIGNAL_TRACKING_6843AOP_demo.bin"?

感谢你的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉这里的响应延迟了。 《人员跟踪用户指南生命体征》 指出、 应使用雷达工具箱中的工业可视化工具。 请使用该可视化工具运行演示。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用了"452" Wave_Industrial_Visualizer。
    我无法使其工作、因为传感器列表中只有 IWRs、并且我有一个 AWR6843AOPEVM。
    软件文档表明它是1.3.0版。
    您知道是否有 AWR 版本吗?
    如果是、您能给我发送一个链接以获取它吗?

    此致、

    利昂内尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、  

    相同的可视化工具也应该适用于 AWR。  请为器件选择 IWR6843、并继续完成用户指南中的步骤。 如果您在执行此操作时看到一些错误、请告诉我。

    此致、

    约什