主题中讨论的其他器件:CCStudio、 UNIFLASH
您好!
我正在尝试使用 CCStudio 从 MMWAVE_L_SDK 版本5.3.0.2加载 SBL 示例、当我加载 OUT 文件时、我从 CCStudio 收到"data verification failed"错误。
它指向引导矢量地址= 0x480000并表示错误。
我未对代码进行任何更改、仅提取了 SDK、并尝试通过 CCStudio 加载 SBL 示例输出文件、结果出现错误。
请帮助我尽快解决此问题。
此致、
苏里亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试使用 CCStudio 从 MMWAVE_L_SDK 版本5.3.0.2加载 SBL 示例、当我加载 OUT 文件时、我从 CCStudio 收到"data verification failed"错误。
它指向引导矢量地址= 0x480000并表示错误。
我未对代码进行任何更改、仅提取了 SDK、并尝试通过 CCStudio 加载 SBL 示例输出文件、结果出现错误。
请帮助我尽快解决此问题。
此致、
苏里亚
您好、Surya:
根据 SDK 文档({MMWAVE_SDK5_INSTALL_DIR}/docs/api_guide_xwrL64xx/EXAMPLES_DRIVERS_SBL.html):
"
如果我们想要使用 CCS 根据 CCS Launch、Load and Run 运行 SBL、则 必须在空工程中进行以下更改、并且必须在使用之前重建空工程:
"
请 对空项目进行这些更改、然后重新构建并将空项目刷写到器件中、然后在 CCS 中运行 SBL。
此致、
约什
您好!
似乎您正在尝试通过调试模式/Gel 脚本连接到 CCS 中的器件。 这适用于大多数示例、但有另一种方法必须用于 SBL 示例。 本指南详细介绍了该方法。 总之、必须将空项目二进制文件(.appimage 文件)写入电路板上的闪存、并且连接到 CCS 时器件必须以功能模式运行。 但是特别是对于 SBL 示例、在将空项目写入闪存之前、必须首先对其进行一些更改(这些更改我在上面复制了)。
因此、您必须执行的步骤如下:
1.将空项目导入 CCS。 对空项目进行必要的更改(在我的第一次答复中列出)。 按照所需的更改重新编译空工程。
2.将设备设置为刷写模式。 使用 Uniflash 或 SDK 5可视化工具将空工程重新构建的.appimage 文件写入闪存。
3.将设备设置为功能模式。 在 CCS 中连接至 M4内核并加载 SBL .out 文件(按照 本指南中的步骤操作)。
此致、
约什