This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:在看门狗复位后是否会清除内部存储器中的数据?

Guru**** 2556530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1304010/awrl6432-will-the-data-in-internal-memory-be-cleared-after-watchdog-reset

器件型号:AWRL6432

您好!

根据 TRM、看门狗复位是一种热复位、它看起来有些内存区域、有些寄存器不受热复位的影响。

我的理解是否正确?

如果需要、哪个存储器区域可用于存储数据、不会受到看门狗复位的影响?  是否应进行任何额外配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我们用一两天时间与您联系、

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我可以有反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的耐心等待。 讨论内部时、看起来所有 RAM3存储器都在热复位后得到保留。

    此致、

    时间