This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:如何同步 IWR1443BOOST 和 IWR1642BOOST?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1642BOOST, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1303973/iwr1443boost-how-to-synchronize-iwr1443boost-and-iwr1642boost

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1642BOOSTAWR1443

您好!

我想知道如何同步  IWR1443BOOST 和 IWR1642BOOST 板。 我已经通过以下链接介绍了如何同步两个 AWR1443升压板。 它与两个类似的电路板有关。 使用两个不同的电路板时是否有区别?

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/919375/awr1443boost-realization-of-spi-control-using-two-awr1443boost

谢谢!

万达纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vandana:  

    可以遵循相同的一般流程、但您应仔细检查具体使用的电路板的原理图、并确保使用的引脚/信号与链接帖子中提及的内容相关联。 链接帖子还提到了所需的电路板修改。 您需要在电路板原理图上确认是否需要进行相同的修改。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息