This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:演示中如何使用 cfg 文件?

Guru**** 2548990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1304933/iwr6843aopevm-how-is-the-cfg-files-used-in-the-demos

器件型号:IWR6843AOPEVM

您好!

我正在尝试更好地了解在毫米波实验/演示/实验室中是如何使用 cfg 文件的。  cfg 中的参数是由 传感器直接使用还是仅由演示可视化工具使用?

例如、当我希望传感器使用特定房间大小进行检测并发送参数时、需要通过可视化工具或传感器检测实际改变参数。

谢谢。

-Adib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adib:  

    某些演示可能有特殊情况、但在大多数情况下、cfg 文件中的参数用于直接配置传感器。 实际上、可视化工具将通过 UART 将 cfg 文件中的命令发送到器件。 器件将接收命令并相应地配置传感器。  可视化工具还可以解析 cfg 参数以帮助实现可视化。  有关 cfg 文件和 cfg 文件格式的更多信息、请参阅毫米波 SDK 用户指南的第3.4节。  

    在您的示例中,3D 人员  跟踪演示使用 boundaryBox 命令,该命令指定应跟踪人员的区域。 该命令用于配置在器件上运行的跟踪器算法、以便仅使用指定区域内的检测点进行跟踪、并由可视化工具用于在图中突出显示关注区域。

    如果您对某个命令有任何疑问、请告知我、我将尝试澄清。  

    此致、

    约什