This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:使用 AWRL6432BOOST 的门铃示例测试

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1303885/awrl6432boost-doorbell-example-test-using-awrl6432boost

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: IWRL6432

TI 您好

我将使用 AWRL6432BOOST 测试门铃示例。
下图中使用了哪些 cfg 文件和示例?

我想知道一个可以检测到目标区域的示例。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本演示使用 TiRex 中可视门铃示例的代码。 请参阅此处的链接。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.30.00.05&node=A__ADOMu57uqy7qtjxm.WsbVg__radar_toolbox__1AslXXD__1.30.00.05

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在 Door_Bell 示例中找不到该 cfg 文件。

    您能告诉我文件名和路径吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     视频中使用的配置文件已过时。 它们已使用下面给出的配置文件进行了更新。 如果想要单一边界框的示例、可将其添加到配置文件中。 只需删除配置文件中的 BoundaryBox 和 BoundaryArc 线,然后使用

    边界框1-2 2 0 7 0 2  

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想将 X 和 Y 坐标添加到 GUI 中、如图所示。 我该怎么办?

    示例图像)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可视化工具代码是使用开源 pyQT 框架编写的。 您可以随意修改、但我们无法在论坛上支持此申请、因为它与 IWRL6432器件无关。

    此致!

    纳特