This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053-Q1:TON 定义

Guru**** 2666255 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5053-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1305195/drv5053-q1-ton-definition

器件型号:DRV5053-Q1

大家好、

 

我曾查询过 DRV5053-Q1的 Ton 定义。

下面的图10来自数据表。 我认为 Ton 是指从 Vcc 达到阈值电压(标记为红色)到有效输出的时间。

Vcc 阈值电压(标记为红色)是多少? 它是否为2.7V (=建议 Vcc 工作电压下的最小值)?

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址:Kurumi-San、

    感谢您联系 E2E。  由于数据表中并未提及、因此最好假定器件在此时达到最低工作电压(2.7V)。   

    谢谢。

    斯科特