This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:2944相位偏移配置

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1302932/awr2944evm-2944-phase-offset-configuration

器件型号:AWR2944EVM

2944用于验证相位匹配精度:使用 Advchirpcfg 来启用 TX1、并使用一个 PRT4线性调频脉冲分别使用0°、90°、180°和270°相位。 DCA 数据采集和分析只有两个相位、且相位差为180°。 advchirpcfg 相位匹配为何不成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     2944相位偏移配置设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相移和匹配在 TX 块中完成、启用多个 TX 而不是单个 TX。 在第一个阶段、转到旧的线性调频脉冲而不是 Adv 线性调频脉冲、并相应地设置相位。  

    请参阅 SDK OOB 演示 DDMA 链、其中相位值为每个线性调频脉冲恒定、并随着线性调频脉冲指数的增加而增加。 有关更多详细信息、请参阅此页面-  mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02/ti/datapath/DPC/objectdetection/objdthwaDDMA/docs/doxygen/html/index.html

    谢谢。
    阿尼尔班

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想通过 TDM 如何设置它来验证匹配的相位精度、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我需要这方面的更多详细信息-

    1.您正试图通过相位匹配精度实现什么?  
    2.你到底是怎么想用它的?  

    谢谢。
    阿尼尔班