This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:AWR6843

Guru**** 2559330 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1304584/awr6843-awr6843

器件型号:AWR6843
您好!
我叫 Ron、是来自 TMYTEK 的固件工程师。 现在、我们将测试 AWR6843雷达模块、并运行"小型障碍物检测"的演示示示例。 但是、我们必须手动上传配置文件。 相反、我们希望雷达模块能够以独立模式运行。 换句话说、我们希望配置文件可以嵌入到 C 代码中。 我们唯一要做的就是打开电源、雷达系统可以自行运行。
我们尝试修改源代码、并尝试将配置文件嵌入到其中。 不幸的是,我们仍然面临一些问题,我们需要一些帮助。 问题如下:
  1. 我们会尝试添加函数、将配置文件写入源代码中、
  2. 我们使用 Pcount3DDemo_initTask() 来编写 配置函数。
  3. 我们通过 UART 日志检查写入过程、我觉得写入过程不错。 但在发送传感器启动命令之后。 系统返回调试:初始化校准状态= 0xFFe。 在这之后没有激活任何操作
  4. 我们从源代码中检查0xFFe、调试:初始化校准状态= 0xFFe、初始化应该成功
  5. 在写入配置操作后、DATA COM 端口永远不会将任何数据发送到

我们的测试平台具有以下参数

  • 工具箱:radar_toolbox_1_20_00_11
  • SDK:MMWAVE_SDK_03_06_00_00-LTS
  • CCS:12.4

感谢您为我们提供宝贵的信息和答案