This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:我可以从用于"people counting"task 的毫米波演示可视化工具获得 profile.cfg 吗?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1302921/awr1642boost-can-i-get-the-profile-cfg-from-mmwave-demo-visualizer-for-people-counting-task

器件型号:AWR1642BOOST

对于人员检测场景、我使用来自毫米波演示可视化工具(www.ti.com/.../5703026974001)的默认 profile.cfg。

在人数统计视频(https://www.ti.com/video/5703026974001)中、雷达检测到的物体点是如此稳定/稳健。

但我发现雷达检测到的物体点不够稳定。

*静态的人有时会出现,有时会丢失。

*当人们移动时,显示了许多嘈杂的物体点。

以下是我的 profile.cfg:

% ***************************************************************
% Created for SDK ver:02.00
% Created using Visualizer ver:2.1.0.3
% Frequency:77
% Platform:xWR16xx
% Scene Classifier:best_range_res
% Azimuth Resolution(deg):15
% Range Resolution(m):0.044
% Maximum unambiguous Range(m):9.02
% Maximum Radial Velocity(m/s):1
% Radial velocity resolution(m/s):0.13
% Frame Duration(msec):100
% Range Detection Threshold (dB):15
% Doppler Detection Threshold (dB):15
% Range Peak Grouping:enabled
% Doppler Peak Grouping:enabled
% Static clutter removal:disabled
% ***************************************************************
sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 3 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg -1 0 0 1 0
profileCfg 0 77 429 7 57.14 0 0 70 1 256 5209 0 0 30
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 2
frameCfg 0 1 16 0 100 1 0
lowPower 0 1
guiMonitor -1 1 1 0 0 0 1
cfarCfg -1 0 0 8 4 4 0 5120
cfarCfg -1 1 0 4 2 3 0 5120
peakGrouping -1 1 1 1 1 255
multiObjBeamForming -1 1 0.5
clutterRemoval -1 0
calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
extendedMaxVelocity -1 0
bpmCfg -1 0 0 1
lvdsStreamCfg -1 0 0 0
nearFieldCfg -1 0 0 0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
CQRxSatMonitor 0 3 5 123 0
CQSigImgMonitor 0 127 4
analogMonitor 1 1
sensorStart

下面是视频:

e2e.ti.com/.../mmWave-Demo-Visualizer-_2D00_-Google-Chrome-2023_2D00_12_2D00_13-12_2D00_47_2D00_15.mp4

您能给我一些建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将以下设置(从 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AL49BIwjM3y1XA.OQugwkQ__com.ti.mmwave_industrial_toolbox__VLyFKFf__3.2.0)转换为 profile.cfg?

    线性调频脉冲参数(单位)
    起始频率(GHz) 77
    斜率(MHz/us) 60
    每个线性调频脉冲的样本数 128
    每帧线性调频脉冲数 256
    帧持续时间(ms) 50
    采样率(MSPS) 2.5000
    带宽(GHz) 3.0720
    距离分辨率(m) 0.0488
    最大不模糊距离(m) 5
    最大径向速度(m/s) 5.2936
    速度分辨率(m/s) 0.0827
    方位角分辨率(度) 14.5
    Rx 数量 4
    Tx 数 2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    在 profile.cfg 中、您可以找到  profileCfg ,  此命令将帮助您配置配置配置文件。 请参阅 SDK 用户指南、 (mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS \docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf)  用于命令参数/参数。  

    SDK 用户指南中介绍了每个命令采用的所有其他命令和参数。

    谢谢。
    阿尼尔班