This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:Uniflash 8.5未在 Mac OSX 上查找器件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1302779/iwr6843aop-uniflash-8-5-not-finding-device-on-mac-osx

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好! 我已经结束了毫米波器件的刷写工作。

我将使用 Silicon Labs cp210x (最新版)进行 OSX 和 TI IWR6843AOP。 我无法在生命周期内使用 uniflash 和 TI 器件通过这些虚拟 COM 端口进行通信。  有没有人有一个 voodoo 例程,让它工作?  TI 论坛专家并没有提供什么帮助、因为他们似乎根本无法读完一段的末尾。

 

  1. 该器件与 TI 的在线演示软件正常通信、因此我知道该器件能够进行通信。

  2. 我为此设备购买了一条全新的 USB-C 转 micro-USB 数据线。 运气差。

  3. 我不拥有、也不能访问 Windows PC。

  4. 已在线尝试和本地安装的 uniflash、但均不起作用。 尝试打开 COM 端口时失败。

  5. 我的虚拟 COM 端口("增强"和标准)显示为/dev/tty. slab_USBtoUART 和/dev/tty. slab_USBtoUART3

  6. 链接中的错误屏幕截图。 无论我使用哪个端口、都将出现相同的错误。

https://imgur.com/a/HfCg05i