This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:如何使用毫米波演示可视化工具

Guru**** 2481965 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1301517/iwr6843isk-how-to-use-mmwave-demo-visualizer

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

我正在使用 IWR8643ISK 进行研究。

以下指南说明了可以在演示中更改参数。

・3d_people_tracking_detection_layer_tuning_guide

我安装了 MMWAVE-SDK、并将以下二进制文件写入 EVM。

・xwr68xx_mmw_demo.bin

我尝试使用毫米波演示可视化工具来检查图、但当我发送以下命令时、图不会显示。

・将配置发送到毫米波器件

设备本身似乎被识别。

可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    xwr68xx_mmw_demo.bin 与浏览器的毫米波演示可视化工具兼容、因此不会出现任何问题。 刷写器件后、您是否能够确认已将 EVM 设置为功能模式?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.30.00.05&node=A__ACzleIuZ4g1GuBmtlq-cGg__radar_toolbox__1AslXXD__1.30.00.05&placeholder=true

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 设置为功能模式。

    这似乎是由于我之前使用的毫米波演示可视化工具版本为4.4.0。

    我找到3.6.0版本。

    使用3.6.0版中的毫米波演示可视化工具时、现在显示了相关图。

    将 Setup Details (设置详细信息)设置为以下设置时、将自动确定场景选择设置。

    使用 IWR6843ISK 时是否可以使用以下设置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择设置详细信息后、您可以随意调整场景选择参数。 最后、为使传感器启动而发送到传感器的配置文件将被更改、以匹配所需的设置。 您的设置详情对于6843是正确的

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我了解。

    此项目将关闭。

    感谢您的配合。

    此致、