This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 adcDataSource CLI 命令重放 ADC 数据

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1300681/how-to-replay-the-adc-data-using-the-adcdatasource-cli-command

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

您好! 我正在使用 IWRL6432Boost 板上的 MMW_DEMO 项目进行测试、我对 CLI 命令有几个问题  adcDataSource

  • 从 MMW_demo 中提供的示例 CLI 配置文件中、ADC 数据文件位于本地 C:\驱动器中。 该文件将如何加载到6432Boost 板上?
  • adcDataSource 命令请求的此文件是否与 DCA1000EVM 生成的 ADC 文件相同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在接下来的24小时内回复有关 adcDataSource cfg 参数的问题

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    adcDataSource 通过 CCS 加载代码时、CLI 工作。 当您从 CCS 运行时、该二进制文件从 PC 读取。  

    这用于将内部算法与 MATLAB 脚本进行位匹配。 因此、它不是实时处理、而是仅作为一种调试工具来验证已实现的算法

    这种情况下不使用 DCA1000。 由 DCA1000生成的文件和该二进制文件不同

    DCA1000以 RDIF 格式接收 ADC 数据。 您需要对 RDIF 格式进行解码才能提取 ADC 样本。

    此致