This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:采用环保计划、具有或不具有低卤器件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1299126/awrl6432-eco-plan-low-halogen-device-or-not

器件型号:AWRL6432

大家好、

我的客户想知道此器件 是否具有卤素。 因为数据表的 Eco Plan 网格显示为待定。 您能帮我回答吗?  

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:
    我们将该器件的目标定为 RoHS 和绿色环保。 因此也同样适用于 AWRL6432。
    但是、我需要向内部团队确认该信息。 我会在两天内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivaprasad:

    明白了。 期待您的好消息。  

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:
    AWRL6432器件符合"RoHS"和"绿色环保"要求。

    此致、
    西瓦普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sivaprasad。