This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:如何在 OOB 演示中实现 dbscan

Guru**** 2556140 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1301059/awr1843boost-how-to-implement-dbscan-in-oob-demo

器件型号:AWR1843BOOST

我当时在 AWR1843BOOST 上运行开箱即用演示 、并希望使用 dbScan 实现群集 、这与 MRR 实验室类似、其中 dbscanrun 函数在帧间处理函数中调用、我在开箱即用演示实验中找不到类似的函数。我只能找到函数 DPC_ObjectDetection_execute、它在两个实验中的作用相似  

但不知道如何调用 dbscanRun 函数任何建议或文档都将是非常有用的。

   

我要问的另一个问题是,我试图使用 MRR 实验室使用演示可视化工具,但端口没有连接( CLI 端口没有连接),但当我刷写 OOB 演示并尝试演示可视化工具时,它被检测到...

此外、现在在 MRR 实验中禁用了 CLI 功能、这是因为我在刷写 MRR 实验后无法发送 CLI 命令、但能够在 OOB 演示中发送 CLI 命令...

我想禁用 MRR 实验室中的静态干扰消除功能、同时更改范围和距离分辨率参数  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanoop、

    请查看以下文件夹中的 mmwavelib_cluster.c 文件:

    mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS;packages\ti\alg\mmwavelib\nstal\detection\detection src

    此处是 DBSCAN 的实现以及一个示例测试应用(lib_dbscanClustering _test.c)。 这应该足够你去完成和实现与你的用例相同.

    此致、

    考希克