This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:闪存中的 compRangeBiasAndRxChanPhase 系数

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1301030/iwr6843aop-comprangebiasandrxchanphase-coefficients-in-flash-memory

器件型号:IWR6843AOP

您好!

我目前使用的是修改后的 OOB 固件包含用于定制板的 CAN 通信接口和硬编码配置。 我想知道是否可以将 compRangeBiasAndRxChanPhase 系数保存到闪存并在硬编码配置期间加载。 我应该能够在调用 measureRangeBiasAndRxChanPhase 时实现保存系数、以及在硬代码配置回调函数中加载它们。 我打算mmwDemo_flashWrite(flashOffset, (uint32_t *)ptrCoeff, sizeof(coeff));以与在static int32_t MmwDemo_calibSave(...)函数中相同的方式使用。 我的问题与有关flashOffset。 我可以使用什么值、是否有一些可用的存储器映射?

谢谢!

此致、Adam