This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:传感解决方案 EVM GUI

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1364070/fdc1004evm-sensing-solutions-evm-gui

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004

器件看起来已连接、但对读取/写入命令没有响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    请确保测量设置页面左下角的状态显示为"Connected"。
    您的图像显示了这一点、因此很好。

    选择左上角所需的 Sampling Rate、并选中 GUI 页面顶部中间位置的"Enable Continuous Multi-channel measurements "框。

    同时选中要用于测量的启用列中的复选框。

    下图是几分钟前拍摄的 FDC1004 EVM 的一个示例。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以选择采样率、但当我尝试启用通道或连续测量时、该复选框会恢复为未选中状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    GUI 与 EVM 同步时可能会遇到一些问题。
    如果您选中某个复选框、该复选框随后消失、只需再次选中该复选框即可。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穿过分离路径的布线太细、我必须在 FDC1004和 USB 接口之间添加外部导线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    感谢您告诉我们如何解决您的问题。

    此致、
    约翰