This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:capon2D 演示中出现错误

Guru**** 2553330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1363796/awrl6432-error-in-capon2d-demo

器件型号:AWRL6432

尊敬的专家:

我使用的是6432 EVM 板、它具有从 Resource Explorer 中的雷达工具箱2.0导入的 Capon2D 演示。  

首先、我在 Capon2D 演示中编译的闪存"motion_and_Presence _detection_demo.Release.appimage"。 它可以在 Matlab GUI 中使用预提供的.cfg 成功运行。

然后调试本演示、在 SDKL 5.4中刷写 empty.release.appimage。 失败了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    且 LowPowerCfg 设置为0。

    谢谢!  
    利亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我 已经看到了 这一点。 那么、它是唯一的调试方法吗?

    谢谢!  
    利亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我 已经看到了 这一点。 那么、它是唯一的调试方法吗?

    谢谢!  
    利亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    您能详细介绍一下您在哪里失败了吗?   您是否构建了调试模式、在使用 visualzier 运行时会卡住?

    如果是这样、您可以将帧持续时间增加到非常大的数字并进行尝试。   

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang:
     感谢您的答复。
    我已经尝试增加帧持续时间、它是有效的。

    此致!
    利亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    太棒了! 我将关闭此 e2e 主题。  

    此致!

    自贡