This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:AWRL6432天线设计

Guru**** 2556540 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, AWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1361351/awrl6432-awrl6432-antenna-design

器件型号:AWRL6432

AWRL6432 天线设计与 EVM 相同

需要减小 PCB 尺寸

遵循规则至少需要从贴片元件边缘到 PCB 边缘的 λ/2空间

删除 黑色区域,仅保留 蓝色区域

是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以。 这应该是可行的。 您可以获得与 EVM 天线几乎相似的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供 AWRL6432BOOST 天线图案 EDA 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过下面提供的链接访问 Altium 文件或布局文件、并从中提取和使用天线布局。

    www.ti.com/.../swrr181

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我找不到  AWRL6432BOOST 天线图形 EDA 文件

    我希望我的新天线设计板与 AWRL6432BOOST 进行比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法在公共论坛中共享天线设计文件。 请联系您所在地区的 TI 代表并申请获取这些文件。

    谢谢