尊敬的 TI 支持部门:
在系统或应用的初始化序列期间、许多寄存器通常只编程一次。 在正常的应用程序运行期间修改此类寄存器会对模块或整个系统的整体运行产生严重影响。
虽然"监控模式"和"访问保护"方案针对意外修改提供了一定程度的保护、但它们可能不足以防止对系统关键寄存器的所有意外访问。
您的 AWR2944芯片是否为此类寄存器提供了额外保护?
您的 AWR2944芯片是否具有写保护方案 、该方案仅允许在特定时间内进行写入、并使受此功能保护的寄存器几乎不可能被意外修改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 支持部门:
在系统或应用的初始化序列期间、许多寄存器通常只编程一次。 在正常的应用程序运行期间修改此类寄存器会对模块或整个系统的整体运行产生严重影响。
虽然"监控模式"和"访问保护"方案针对意外修改提供了一定程度的保护、但它们可能不足以防止对系统关键寄存器的所有意外访问。
您的 AWR2944芯片是否为此类寄存器提供了额外保护?
您的 AWR2944芯片是否具有写保护方案 、该方案仅允许在特定时间内进行写入、并使受此功能保护的寄存器几乎不可能被意外修改?
你好,Pradipta
‘M ‘"象限"以及如何理解"外设帧" ? 我们不知道如何使用它。
在用户模式和特权模式下均可读取。 通过1 =将时钟发送到
外设从‘M 外设帧‘" n "需求的象限开始
断电状态。 以0 =形式将时钟输入到外设、
外设‘框的象限‘M "n"需要上电。
仅在特权模式下可写1 =设置中的相应位
PSPWRDWNSET2和 PSPWRDWNCLR2寄存器0 =没有
效应
您好!
TRM 中详细介绍了 MPU 模块。 请浏览本文档一次、以了解 MPU 及其寄存器的用法。
对于 PCR、TRM 中还提供了象限列表。 PCR 可用于多种用途。 如下所示的 SDK 示例中介绍了一个用途。
ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\ti\demo\awr294x\power_measurement
另请参阅 SDK 用户指南、以获取有关此示例的更多信息。
谢谢。此致、
Pradipta.