This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1363642/awr1843boost-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST

我使用的是 AWR1843BOOST 模块 、我在该模块中运行 automatical_parake_18xx_MSS 来检测物体。

它为我提供检测到的物体的坐标、这很好。 现在、我想要障碍物的尺寸和形状。 我的第一个问题是:  

是否可以从二维视图中计算物体的大小和形状。 ?

如果可能的话-有任何示例代码吗? 请分享。

    
有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    您可以在以下位置找到聚类算法: \packages\ti\alg\mmwavelib\mwavelib\detection\mmwavelib_cluster.c src。  中距离雷达(TI.com) 示例中已实现了群集。 您可以参考 MRR 演示来检查实现情况。

    可以用二维视图计算对象的大小和形状。 ?[/报价]

    在当前实现中、可以计算聚类大小 、但不能计算聚类形状。

    此致、

    桑希塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着无法计算检测对象的大小?

    谢谢、此致

    V·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    是否意味着无法计算检测到的对象的大小?
    [/报价]

    无法获取检测到物体的大小。 相反、 您可以使用群集算法  基于某种相似性对数据点或对象进行分组。  

    此致、

    桑希塔