This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP61-Q1:TI PCB 上的温度传感器安装位置(温度传感器 TMP 61-Q1)

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1299217/tmp61-q1-temperature-sensors-mounting-location-on-pcb-for-ti-temp-sensor-tmp-61-q1

器件型号:TMP61-Q1
主题中讨论的其他器件:IOTMP35

如何将温度传感器部件号安装为 TMP 61-Q1接近 MOSFET 在 PCB 上,我们应该遵循何种做法来将温度传感器安装在 MOSFET 附近?

我们能否获得有关安装选项的适当指导?

当我们在 MOSFET 安装点附近使用凸耳型温度传感器时、我们将获得什么样的可行性?

是否有用于安装在 MOSFET 上的导电胶水选项? 我们可以使用这种类型的配置吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    一般而言、我们建议将温度检测元件安装在尽可能靠近热源的位置、以提供最接近且更准确的温度、并使用切口来减少热质量、以改善响应。 在安装方面、具体安装取决于具体应用、因为如果使用高压功率 MOSFET、则可能需要隔离电路以避免损坏热敏电阻和 ADC。 根据应用的需求、您可以使用凸耳安装方法。 我还建议查看我们的新 IOTMP35器件。 该器件具有集成式隔离、可将 HV 侧直接安装到功率 MOSFET 的接地平面上、从而在整个温度范围内提高热响应和精度。

    BOOTMP35

    此致、

    西蒙·罗哈斯