This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:BootROM UART 下载序列、"打开下载"用于内部 SRAM 的命令不起作用。 是虫子吗?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1297010/awrl6432-bootrom-uart-download-sequence-open-download-command-to-internal-sram-doesn-t-work-is-it-a-bug

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

硬件:AWRL6432 ES1.0

BootROM 支持如下所示的 UART 下载序列。

首先、我们从主机发送"UART 中断"、AWRL6432响应 ACK MSG。 =>这是可以的

之后、我们从主机发送"Open Download"命令、但 AWRL6432响应 NACK MSG。  =>这是一个问题。

"Open Download"目标存储器设置为 AWRL6432内部 SRAM。

我们怀疑 UART 下载序列"Open Download" to SRAM 命令不受支持。 您能解释一下吗?

您也可以使用 Uniflash 来重现问题:

步骤1:将目标存储器指定为 SRAM

步骤2:开始下载图像、AWRL6432回复 NACK ([ERROR] Cortex_M4_0:NACK Received、Err 代码:0x0000020000000000)

我们还尝试使用串行端口工具在主机和 AWRL6432之间发送命令/获取响应。

情况是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、James、

    我 必须在内部进行检查、以确认 对 SRAM 的所有 UART 命令都受支持。 我会努力在第二天或第二天内回复您。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、James、

     通过 UART 加载映像有两个要求:

    1. 器件必须处于功能模式
    2. 电路板上的 SFLASH 器件必须不存在。

    TRM 第187页和第188页提到了 SFLASH 缺勤要求。 遗憾的是、要确保 SFLASH 不存在、最好从电路板上移除 MX25V1635FZNQ03。  对于上一代器件、在电源与闪存器件的 VCC 之间存在一个可拆焊的电阻器、但在低功耗器件上不存在该电阻器。 我知道 这一要求可能很引人注意、因此我将研究是否可以修改引导加载程序流程、或者为未来的器件重新添加该电阻器。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我看来、引导 ROM 中的以下条件/设计很奇怪:

      电路板上的 SFLASH 器件必须不存在

    从 PC 下载的 UART 通常用作图像刷写的一部分。  

    这意味着 PC 将一个小程序由 UART 传输到目标、然后该小程序操作闪存并与 PC 进行通信以执行映像刷写。

    您能向引导 ROM 设计人员再次确认这个奇怪的预条件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、James、

    我们已确认、通过 UART 进行引导时电路板上不得存在 SFLASH 器件。 引导加载程序的默认功能模式行为是使用 QSPI 将以前在 SFLASH 中下载的用户应用程序加载到内部 SRAM。 目前、如果存在 SFLASH 器件、则无法强制引导加载程序通过 UART 加载。 我将与我们的引导加载程序团队讨论、看看 是否有任何其他解决方案或临时权变措施。

    此致、

    克里斯蒂安