This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:AWRL6432BOOST RX 通道之间的 λ 相移

Guru**** 2553320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1289288/awrl6432-phase-shift-of-lambda-between-awrl6432boost-rx-channels

器件型号:AWRL6432

您好!

您能帮助支持我们的跟进吗?

[1]在 L6432+mmWaveStudio+DCA1000环境的捕获原始数据中,在 RX 通道之间观察到 λ 相移。 观察到这种相移有什么原因吗?

 [2]您能提供 L6432boost 的布线长度吗? 这是否会对[1]的相移产生影响?

此致

竹尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Takeo-San,

    我们的原始数据收集专家将在第二天或两天内与您联系。

    感谢您的耐心等待、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takeo-San:

    这种相移来自 器件、而不是由天线造成。

    RX 和 TX 通道之间存在相移、源自进入内部混频器的 LO 分配网络。

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang:

    很抱歉迟到了、还有一个问题。 您可以帮助提供支持吗?

    LO 分配网络和内部混频器之间存在相移的原因是什么?  

    此致、

    竹尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takeo:

                   这180度的相移是设计实现的伪影、可以通过信号处理链轻松校正相移。

    我不确定我们能提供哪些其他信息。  

    此致!

    自贡