您好!
我正在测试角度测量项目。 我通过 DCA1000+mmwaveStudio+1843boost 收集原始数据、我想知道3dfft 算法是否可以估算物体的角度。
实际上用3dfft 估计目标的角度(实际角度为20度),但使用3dfft 估计的结果是35度、38度等等。 信号性能较差。
我的问题是、当我使用3dfft 算法来估算角度时、
估计目标角度的3dfft 算法性能如何? 角度误差是10 度以上还是更暗?
很明显、即使是±3度的误差、更不用说±10度、在估算目标角度时也很难承受。
我担心的是3dfft 算法 在地球上估算角度是什么!
此致、
温班山