This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:将算法从6843AOP 移植到6432

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1298339/iwrl6432-porting-algorithms-from-6843aop-to-6432

器件型号:IWRL6432
主题中讨论的其他器件:IWR6843

尊敬的专家:

我们正在尝试将算法从6843AOP 移植到6432、其中大多数算法高度依赖于低电平信号处理。 我有几个一般性问题:

1.为什么多普勒过程是在6432上的角度过程之前?  6843上的情况完全相反。 此方法有哪些优点?

2.在哪里可以找到在 其 支持的 SDK 中使用的概念的比较,即 aka L-SDK5.x 和 SDK 3.x ?

3.在这两个 SOC 中,他们对 hwas 是否有任何不同之处?  是否有任何 使用 HWA 的分步指南?  

非常感谢有关将算法从6843移植到6432的建议或技巧。

谢谢。

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的移植文档就在这里。 它不一定涵盖您提出的问题、因此我会尝试单独回答这些问题。 文档在这里。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.00.01.07&node=A__AMHKMamFUj.iS1daIReR0Q__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST&r=1AslXXD__1.00.00.26

    您使用的是 mmw_demo 还是 move_presence 演示?

    [报价 userid="585903" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1298339/iwrl6432-porting-algorithms-from-6843aop-to-6432 "]

    1.为什么多普勒过程是在6432上的角度过程之前?  6843上的情况完全相反。 此方法有哪些优点?

    [/报价]

    这是 IWR6843开箱即用代码的工作原理。 它可提供改进的速度估算。

    [报价 userid="585903" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1298339/iwrl6432-porting-algorithms-from-6843aop-to-6432 "]

    2.在哪里可以找到在 其 支持的 SDK 中使用的概念的比较,即 aka L-SDK5.x 和 SDK 3.x ?

    [/报价]

    我们不一定有这个。 您要更具体地查找哪些信息? 从6843移动到6432应该不会太困难。

    [报价 userid="585903" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1298339/iwrl6432-porting-algorithms-from-6843aop-to-6432 "]

    3.在这两个 SOC 中,他们对 hwas 是否有任何不同之处?  是否有任何 使用 HWA 的分步指南?  

    [/报价]

    请参阅数据表。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iwrl6432.pdf#page=51

    IWRL6432使用 HWA1.2、IWR6843使用 HWA 1.1/1.0。

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的快速响应

    此致、  

    埃里克