This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:如何更改雷达波特率

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1297753/awr1843boost-how-to-change-radar-baudrate

器件型号:AWR1843BOOST

您好!

我要更改 AWR1843BOOST 雷达数据端口的波特率。 是921600、我希望它更改为115200。 是否可以在不修改波特率源代码的情况下在外部更改或配置波特率? 如果不是这样、您可以为我提供一个数据端口波特率为115200的二进制文件。

为了更改波特率、我修改了代码、但当我尝试成功重新编译代码 DSS 工程时、但 MSS 工程不编译时、它会卡在40%的编译进度。 这就是我想要检查是否有方法在外部修改雷达的波特率的原因。

谢谢。
马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于毫米波 SDK OOB 演示、波特率为115200。

    您是否尝试过运行演示?

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    实际上、我想使用 MRR 可视化工具来尝试它。 因此、尝试修改了"lab0007_medium_range_radar"代码、但面临着 CCS 构建问题。

    谢谢。
    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    我的问题得到了解决。 这是因为目录。 我 将工作区从当前目录移动到了其他目录、工作区随即被解析。

    谢谢。
    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!

    谢谢!

    塞萨尔