This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:需要有关 ROS2的帮助

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1297766/awr1843aopevm-need-help-to-connect-with-ros2

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOP

我们如何将该板与 ROS2配合使用、我发现很少有 ROS2支持的封装、我想知道该板是否可用于在没有升压器或开发板的情况下获取点云数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR1843AOP EVM 可用于运行毫米波 SDK 3.6 OOB 演示并在无需任何其他电路板的情况下获取点云数据。

    关于与 ROS2的使用、我们需要向论坛社区提出此问题。

    我们的支持团队不支持 ROS2

    谢谢!

    塞萨尔