This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:最大范围:如何增大最大范围?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1297634/awr1843boost-max-range-how-to-increase-max-range

器件型号:AWR1843BOOST

您好!

我正在测试一个测距项目的雷达功能,也许基于 MRR 演示,并研究 探测物体的距离公式: d=f*c/(2S)。

检测物体时、检测物体的最大距离似乎为10m、如何将最大距离增大到30m?

我的同事告诉我" dmax.fs*c/(2S )",是不是正确? 如何将其应用于范围测试项目?

哪些参数与现实中的最大距离相关?

此致、

温班山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请记住、演示只能支持 MRR 模式、仅支持 USRR 模式或 MRR/USRR 交替模式。

    MRR 和 USRR 具有单独的配置、可用于修改最大范围。

    开箱即用、对于 USRR、配置的最大范围为30m、对于 MRR、配置的最大范围为120m。

    这是可以实现的最佳性能。

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MRR 和 USRR 具有允许修改最大范围的单独配置

    您好,

    我不知道如何在 CCS 代码中修改最大范围。 它是否与 MRR.h?MRR 或 USRR 模式意味着许多不同的因素、如 AD SNR、线性调频脉冲、甚至波束形成、带宽?

    请给我更多详细信息、说明 MRR 和 USRR 参数设置之间的差异。

    下面是我的困难:  

    我测试我的雷达,距离非常短,接近10m,,信号振幅非常弱。 因此,我不能如何让我的雷达检测得远,更强的信号(虽然我知道雷达 EVM 的最大 TX dBm 是12dBm),对于外部30m 甚至50m 在实践中,但不在理论公式 Dmax=FS*c/(2S)。

    此致、

    温班山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试检测的对象类型是什么?

    谢谢!

    塞萨尔