请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR6843ISK 我正在使用上面标题中列出的器件、并且我正在尝试确定两个器件在打开和运行时的最大功耗、因为我正在尝试确定为器件供电时所需的正确电池尺寸。 如果可能、我还需要帮助了解这两款器件的电流消耗。 我曾考虑尝试测量器件的功耗和电流消耗、但我也不确定开发板是如何构建的、如何能够测量这些功耗和电流消耗。 感谢您对此提供的任何帮助、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用上面标题中列出的器件、并且我正在尝试确定两个器件在打开和运行时的最大功耗、因为我正在尝试确定为器件供电时所需的正确电池尺寸。 如果可能、我还需要帮助了解这两款器件的电流消耗。 我曾考虑尝试测量器件的功耗和电流消耗、但我也不确定开发板是如何构建的、如何能够测量这些功耗和电流消耗。 感谢您对此提供的任何帮助、谢谢!
亲爱的 Nicole -
感谢您发帖、欢迎来到 E2E!
AWR6843ISK 板消耗的电流将小于2A。 该器件在来自 PMIC 的每个电压轨上都有 I2C 电流传感器、因此这是一种确定该板的给定用例消耗了多少电流的方法、或者只能在5VDC 串联的电路板上测量总电流。 https://www.ti.com/lit/zip/swrr164 (带原理图的设计文件)

AWR6843数据表第30页的表7-3 很好地让您了解如果使用该路由、电流传感器测量结果会出现什么结果。

DCA1000在其用户手册的第3页中列出了700mA max。 https://www.ti.com/lit/ug/spruij4a/spruij4a.pdf 、您可以使用电流表来测量它与直流电源插孔输入的内联电流。