This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:J6连接器上的 UART 数据

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1295788/awr1843boost-uart-data-on-j6-connector

器件型号:AWR1843BOOST

您好!

我正在尝试通过 UART 串行读取雷达数据。   我不希望使用 USB 从具有 UART RX TX 引脚的 J6连接器读取数据。  

如何在 J6连接器上获取串行数据?  

谢谢。
马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    由于美国感恩节假期、请预计响应会延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议您搜索有关该主题的先前主题。

    请按如下方式使用谷歌搜索

    网站 e2e.ti.com 1843 UART J6

    站点 e2e.ti.com 1843 UART Rx TX

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cesar!