This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:如何在同时运行两个 AWR6843AOP 传感器以进行 CPD (儿童存在检测)使用时避免干扰

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1296923/awr6843aop-how-to-avoid-interference-when-running-two-awr6843aop-sensors-simultaneously-for-cpd-child-present-detection-usage

器件型号:AWR6843AOP

尊敬的先生:

我们为车内的 CPD(儿童存在检测)实施 AWR6843AOP 传感器。  

由于视线(FOV)问题是由汽车座椅靠背调整引起的、因此我们计划同时安装/运行两个 AWR6843AOP 传感器:一个用于前排座椅、另一个用于后排座椅。

我们可以在相关文档《AWR/IWR 器件的[应用手册]干扰缓解》中找到。

但是、由于我们缺乏足够的雷达知识、因此很难根据上述文档修改配置。

您能帮助我们提供一些有关如何修改相关配置(例如:chirp_configs.cfg...等)的建议、以使这两个  AWR6843AOP 传感器 可以在没有 干扰的情况下平稳运行。

非常感谢您的帮助。

此致、

TC。 周