This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:如何在不使用 DCA1000的情况下进入连续波

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1296472/awr1843boost-how-to-enter-continuous-wave-without-using-dca1000

器件型号:AWR1843BOOST

您好、专家:

客户的雷达模块将接受 FCC 规定的预测试。 实验室提到、一些测试项目要求以"连续波"模式触发天线、以测量其特性、例如杂散噪声和相位噪声... 等以进行确认。

客户需要雷达模块的天线发送"连续波"信号、以便实验室中的频谱分析仪可以分析天线信号条件、而无需通过 DCA1000读取数据。 可行吗?

谢谢

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DCA1000用于采集原始 ADC 数据。 您可以使用直接连接到 PC 的升压 EVM 并在 mmWave Studio 上运行 CW 模式。 如果您使用频谱分析仪、则应看到来自 EVM 的连续辐射波。

    谢谢。

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    我是否必须进行任何设置或发送任何 cmd 才能"在 mmWave Studio 上运行 CW 模式"?

    有任何相关文档吗?

    谢谢

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要执行以下操作:

    1.引导模式配置并加载固件。 后跟 SPI 连接

    2.完成 RF INIT 校准

    3.设置 CW 模式的配置。 您还可以通过选择"否"、在此处保存您的数据。 样片。  

    希望这对您有所帮助。

    E. Shareef