This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055:器件的 FMEA

Guru**** 1570075 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055, DRV5055-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1294708/drv5055-fmea-of-the-device

器件型号:DRV5055

大家好、

有人可以向我发送此器件的 FMEA 表格吗? 询问我的客户。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它们是指 DRV5055还是符合汽车标准的 DRV5055-Q1? 以下链接中提供了 DRV5055-Q1的部分信息:

    https://www.ti.com/lit/fs/sboa385/sboa385.pdf 

    此致、

    默克雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mekre、

    感谢大家的分享!

    我的客户在医疗 EE 中使用 DRV5055、因此它是工业级、而不是 Q1型号。 我们是否还有工业型号的 FMEA 表格?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很遗憾、我们没有非汽车器件的 FMEA 表格。  我可以咨询我的团队、了解汽车器件的文档是否在此处仍然适用。  因为每个人都在本周度假,我们可以得到的最早回到你是在星期二。

    此致、

    默克雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    非汽车版本可能具有类似的故障模式。 但是、对于公开发布的正式 FMEA 文档、我不能立即提供。 我需要咨询我们的功能安全专家、但我认为我们可能需要做一些事情、以便将器件归类为具有功能安全能力的器件、然后才能提供此类文档。