This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:CCS 代码

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1295588/awr1843boost-ccs-code

器件型号:AWR1843BOOST

大家好、我使用 CCS 研究了 MRR 演示代码、  

当我学习 "练习帧设置"代码时,我遇到了这段代码并变得混淆了。

#define K架_Adcdata_periodic_VAL (10000000U)  

您能告诉我这条代码是什么意思吗? 它的单位是10ns、1/(600M)、甚至是5ns?  和

此代码"#define K架_Adcdata_periodic_VAL (10000000U) "的结果是多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您的帖子中有一个拼写错误

    您感兴趣的信息应为-请参阅"MRR_CONFIG_CHIRP_DESIGN_MRR120.h"中的示例

    #define K架_MRR_PERIODICTION_VAL          (6000000U)// 30ms

    这定义了 MRR 子帧的

    谢谢!

    塞萨尔