This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:ADC 采样原始数据格式

Guru**** 2542200 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1295780/awr1843boost-adc-sample-raw-data-format

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR1843

您好,

我已经阅读了文件"SWRA-518B 毫米波雷达器件 ADC 原始数据捕获",、并且我已经知道数据格式。

当 ADC 芯片对混合模拟信号进行采样时、为什么当我 选择数据格式"complex1、I first、Q later"时、每个样本需要4字节?

正如我所知,每个样本2个字节是正确的,并且易于理解。   您能告诉我"每个样本4个字节"的含义是什么吗?

此外、

根据指南文件 swra518b、当选择 complex1时、原始数据的序列是否 I0 Q0 I1 Q1 I2 Q2 I3 Q3 I4 Q4... ?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国感恩节假期、请预计响应会延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     抱歉、我忘记在这里添加这两张图片了。

    我的另一个问题是:我的 awr1843boost EVM 采用哪种格式? 只有两个物理通道、即 lane1和 lane2?  使用 awr1843+DCA1000EVM、 lane1和 lane2? 是怎样的呢?

    在下图中,什么是‘s Format0和 Format1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 AWR1843BOOST EVM、配置应与本视频中所示相同

    https://www.ti.com/video/5827389052001

    是的、在复杂模式下每个样本有4个字节:I 为2个字节、Q 为2个字节。因为 I 为16位、Q 为16位、所以需要2个字节。

    谢谢!

    塞萨尔